Questão:
Qual o procedimento para configurar manualmente a data e a hora do relógio do medidor PowerLogic PM5500/PM5600/PM5700 no display e como habilitar a sincronização automática de tempo (SNTP) através das webpages?
Linha de Produto:
PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series.
Ambiente:
Medidores com ou sem display. Para configuração manual, o medidor deve ser configurado usando o Tempo Universal Coordenado (UTC/GMT). A sincronização SNTP é desabilitada por padrão.
Causa:
A configuração correta do horário é essencial para o registro preciso de dados (logging), alarmes e eventos.
Resolução
(Configuração Manual via Display):
1. Navegue para Maint > Setup.
2. Insira a senha de configuração e pressione OK.
3. Navegue para Clock.
4. Mova o cursor para Date ou Time e pressione Edit. Use o formato de 24 horas para definir o tempo em UTC (GMT).
5. Selecione Meter Time como GMT ou Local. Se Local for selecionado, ajuste o GMT Offset (h).
6. Pressione Yes para salvar as alterações.
(Configuração de Sincronização SNTP via Webpages):
1. Acesse as webpages do medidor.
2. Navegue para Settings > Communication > Date Time Settings (ou equivalente).
3. Clique em Yes ao lado de Enable Network Time Synchronization.
4. Defina o Poll Interval (intervalo de pesquisa) e insira o endereço IP do Primary SNTP server e Secondary SNTP server.
5. Configure o Time Zone Offset (ex: UTC-3) e Enable Automatic Daylight Savings Time Adjustment (se necessário).
6. Clique em Save changes ou Apply Changes.
Consulte o manual do usuário para mais detalhes: PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series User manual HRB1684301-17 04/2025
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/