Nachhaltigkeitsstrategie: Verringerung Ihres ökologischen Fußabdrucks
Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die weltweiten energiebezogenen CO₂-Emissionen im Jahr 2023 einen neuen Höchststand von 37,4 Milliarden Tonnen, was vor allem auf industrielle Aktivitäten und die Stromerzeugung zurückzuführen ist. Da die Rahmenbedingungen für die Rechenschaftspflicht immer strenger werden, ist die genaue Messung und Steuerung dieses Fußabdrucks für die langfristige Widerstandsfähigkeit, die Einhaltung von Vorschriften und den Klimaschutz durch die Erreichung der Netto-Null-Ziele unerlässlich geworden.
Lassen Sie uns die Struktur Ihres ökologischen Fußabdrucks, dessen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt und Ihre Geschäftsabläufe untersuchen und herausfinden, wie Sie ihn mithilfe messbarer und skalierbarer Maßnahmen reduzieren können .
Informationen zu Ihrem ökologischen Fußabdruck
Ihr ökologischer Fußabdruck erfasst die gesamten Auswirkungen Ihrer Geschäftsaktivitäten in den drei definierten Bereichen:
- Scope 1-Emissionen
Direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen
- Scope 2-Emissionen
Indirekte Emissionen aus zugekauftem Strom, Heizung und Kühlung
- Scope 3-Emissionen
Indirekte Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette auftreten, beispielsweise bei Zulieferern (vorgelagert) und Kunden (nachgelagert)
Über Kennzahlen hinaus: Erfassung Ihrer gesamten Umweltauswirkungen
Im Gegensatz zu isolierten Kennzahlen umfasst Ihr ökologischer Fußabdruck den gesamten Lebenszyklus der Materialien und Energien, die in allen Bereichen Ihres Unternehmens verwendet werden, einschließlich Ihrer Wertschöpfungskette, vor- und nachgelagerten Bereiche. Von der Beschaffung und Herstellung über den Einsatz elektrischer Anlagen bis hin zur Entsorgung Ihrer Produkte durch den Endverbraucher spiegelt es eine detaillierte Übersicht Ihrer gesamten Umweltauswirkungen wider.
Laut IEA sind industrielle Betriebe für über 24 % der weltweiten energiebezogenen CO₂-Emissionen verantwortlich, was die Dringlichkeit zum Handeln unterstreicht.
Die genaue Verfolgung Ihres ökologischen Fußabdrucks ermöglicht es Unternehmen:
Ineffizienzen in der Produktion und beim Energieverbrauch aufzudecken
Ergebnisse gemäß internationalen Nachhaltigkeitsrahmenwerken genau zu melden
Langfristige Betriebskosten durch gezielte Effizienzmaßnahmen zu senken
Das Vertrauen der Stakeholder durch transparente und nachvollziehbare Maßnahmen zu stärken.
Wie das Carbon Disclosure Project (CDP) feststellt, machen Scope-3-Emissionen in der Regel mehr als 70 % der Gesamtemissionen eines Unternehmens aus. Dies unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Umweltdaten über alle operativen Berührungspunkte hinweg.
Mehrere betriebliche Aspekte tragen erheblich zum ökologischen Fußabdruck bei. Darunter:
Energieverbrauch
Geräte wie HLK-Anlagen, Beleuchtungsnetze und Industriemaschinen können, insbesondere wenn sie veraltet sind, große Mengen an Strom verbrauchen und zu erhöhten Emissionen führen.
Beschaffungsaktivitäten
Lieferanten mit emissionsintensiven Betrieben oder schlechten Effizienzstandards tragen erheblich zu den Scope-3-Auswirkungen im vorgelagerten Bereich bei.
Produktverwendung und -lebenszyklus
Elektrische Anlagen mit hohem Energiebedarf oder begrenzter Lebensdauer können im Laufe der Zeit zu einem Anstieg der nachgelagerten Emissionen führen.
Logistik und Lagerhaltung
Die Art des Kraftstoffs, die Häufigkeit und die Entfernung der Lieferungen tragen erheblich zum ökologischen Fußabdruck bei, insbesondere bei dezentralen Vertriebsmodellen.
Unternehmen können eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um ihren ökologischen Fußabdruck in allen Bereichen zu verringern und gleichzeitig eine kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und der Produktivität zu ermöglichen.
Umstieg auf effiziente Systeme
Durch den Einsatz leistungsstarker elektrischer Geräte mit geringerem Energiebedarf lassen sich die Auswirkungen in den Bereichen Scope 1- und Scope 2-Emissionen erheblich reduzieren. Durch die Integration von Automatisierungs- und Energieüberwachungs-Tools in wichtige Infrastrukturen können Sie auch Verschwendung in Ihren Systemen reduzieren.
Verwendung von Tools zur Lebenszyklusanalyse (LCA)
Die Ökobilanz gibt Aufschluss über den Material- und Energiefluss über alle Produktphasen hinweg, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Dies hilft Unternehmen dabei, zu erkennen, welche Komponenten oder Prozesse überarbeitet oder ersetzt werden müssen.
Integration von Überwachungs- und Berichterstattungsplattformen
Digitale Systeme zur Überwachung des Ressourcenverbrauchs können Echtzeitdaten zu Stromverbrauch, Auslastung der Geräte und Effizienz auf Systemebene erfassen. Diese Plattformen unterstützen eine kontinuierliche Optimierung und schnelle Reaktionen auf Anomalien.
Stärkung der Zusammenarbeit mit Lieferanten
Scope-3-Emissionen aus der vorgelagerten Lieferkette können durch die Forderung nach Umweltangaben von Lieferanten und die Förderung der Rechenschaftspflicht durch strukturierte Bewertungsrahmen angegangen werden.
Design für umweltschonende Nutzung
Das Produktdesign sollte die Energieeffizienz während des Gebrauchs, die Kompatibilität mit neueren Systemen und die einfache Reparatur oder Aufrüstung berücksichtigen. Diese Elemente reduzieren die Langzeitbelastung und verlängern die Lebensdauer.
Übergang zu nachhaltigen Energiequellen
Gegebenenfalls können Unternehmen auf effizientere und emissionsärmere Energiequellen umsteigen. Die Einführung dezentraler Systeme, Mikronetze oder Energiespeicherlösungen zur Optimierung des Stromverbrauchs oder virtueller Stromabnahmeverträge auf Basis erneuerbarer Energiequellen kann die Versorgung weiter stabilisieren und die Abhängigkeit von fossilen Energien verringern.
Ein Bericht von McKinsey zeigt, dass Unternehmen, die Strategien für erneuerbare Energien in Verbindung mit digitalisierten Tracking-Tools einsetzen, eine Verbesserung der Transparenz ihres ökologischen Fußabdrucks um bis zu 40 % erzielen können.
Ihr ökologischer Fußabdruck kann nur reduziert werden, wenn er genau gemessen wird. Digitale Systeme bieten strukturierte Ansätze zur Erfassung, Auswertung und Umsetzung von Daten zum ökologischen Fußabdruck.
Für Scope 1 und 2: Integrierte Tools verbinden sich mit der Gebäudeinfrastruktur und den Geräten vor Ort, messen den Energieverbrauch, identifizieren Ineffizienzen und leiten Verbesserungen ein.
Für vorgelagerte Scope 3-Emissionen: Plattformen, die den CO2-Fußabdruck von Lieferanten bewerten und externe Datensätze einbeziehen, ermöglichen es Beschaffungsteams, Anbieter zu vergleichen und Partner mit geringeren Auswirkungen zu bevorzugen.
Für die nachgelagerten Scope 3-Emissionen: Vorhersagemodelle auf der Grundlage von Nutzungsprofilen, Reparaturquoten und Entsorgungsdaten helfen Produktteams dabei, die langfristigen Auswirkungen ihrer Angebote auf die Kunden zu bewerten.
Diese Systeme stellen sicher, dass Unternehmen nicht nur die Vorschriften einhalten, sondern auch Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und Leistungssteigerung erkennen können.
Die Zusammenarbeit mit Schneider Electric bei Maßnahmen zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks bietet Ihnen einen erheblichen Vorteil und ermöglicht Ihnen Folgendes:
Greifen Sie auf fortschrittliche Instrumente und Geräte zu, die auf Effizienz und Konformität ausgelegt sind.
Installieren Sie integrierte Systeme, die die Ressourcennutzung in Echtzeit überwachen, steuern und optimieren.
Integrieren Sie maßgeschneiderte Energie- und Betriebsstrategien in allen Einrichtungen mit fachkundiger Unterstützung.
Verbessern Sie die Zuverlässigkeit des Systems und reduzieren Sie ausfallbedingte Ausfallzeiten durch langlebige Komponenten.
Durch die Zusammenarbeit mit den Schneider Electric-Organisationen können Unternehmen die Implementierung von Systemen zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks, zur Erreichung von Konformitätszielen und zur Aufrechterhaltung ihrer herausragenden Betriebsführung beschleunigen.
Ihr ökologischer Fußabdruck ist nicht nur eine Kennzahl, sondern spiegelt wider, wie sich jede operative Entscheidung auf die natürliche Umwelt auswirkt. Der Abbau erfordert Präzision, systemisches Denken und die Unterstützung durch zuverlässige Technologien. Durch die Messung aller Bereiche und den Einsatz datengestützter Tools können Unternehmen konkrete Fortschritte in Richtung verantwortungsbewussterer Betriebsabläufe erzielen.
Diejenigen, die heute der Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks Priorität einräumen , werden besser gerüstet sein, um die regulatorischen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen von morgen zu erfüllen.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.