Erschließen Sie Chancen in Schwellenländern mit ethischen Investitionen, die hohe Renditen und messbare soziale Auswirkungen bieten.
Erschließen Sie Chancen in Schwellenländern mit ethischen Investitionen, die hohe Renditen und messbare soziale Auswirkungen bieten.


Als weltweit führendes Unternehmen, das sich für nachhaltigen Fortschritt einsetzt, betrachten wir bei Schneider Electric ethisches Investieren in Schwellenländern nicht nur als einen Trend, sondern als einen entscheidenden Wandel hin zur Integration von Zweckmäßigkeit und Leistung. Ethisches Investieren beinhaltet die Allokation von Kapital unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), um eine langfristige Wertschöpfung über die finanzielle Rendite hinaus zu gewährleisten – also Investitionen mit Wirkung.
In Regionen mit dynamischem Wachstum und sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen kann ein solcher Ansatz die Investitionskultur neu gestalten. Durch den Einsatz ethischer Anlagestrategien können Investoren einen bedeutenden Beitrag zu positiven Veränderungen leisten und gleichzeitig von den robusten Entwicklungstrends der Schwellenländer profitieren.
Warum ist ethisches Investieren in Schwellenländern von Bedeutung?
Die Schwellenländer bieten sowohl ungenutztes wirtschaftliches Potenzial als auch dringende soziale Bedürfnisse. Ethisches Investieren spielt eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung von Kapital für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Wenn Investoren Unternehmen bevorzugen, die soziale Verantwortung und Umweltschutz großschreiben, fördern sie eine integrativere und widerstandsfähigere Wirtschaft.
Impact Investing wurde entwickelt, um sowohl finanzielle Renditen als auch messbare soziale oder ökologische Ergebnisse zu erzielen. Dabei wird Kapital in Sektoren wie erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und inklusive Infrastruktur investiert, mit dem Ziel, eine dauerhafte positive Wirkung zu erzielen. Dieser Ansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt und legt großen Wert auf Resilienz.
Strategien für ethisches Investieren

Um ethisch in Schwellenländern zu investieren, sollten Unternehmen eine gut abgestimmte Strategie in Betracht ziehen, die Risikomanagement mit Wirkungsanalyse verbindet:
- Integrieren Sie ESG-Kriterien in Ihre Investitionsentscheidungen. Dazu gehört die Bewertung, wie Unternehmen mit Emissionen, Arbeitnehmerrechten und Unternehmensführung umgehen.
- Nutzen Sie aktive Eigentümerschaft und setzen Sie Ihren Einfluss als Aktionär ein, um das Verhalten von Unternehmen zu steuern.
- Investieren Sie Kapital in thematische Fonds, die auf erneuerbare Energien, Zugang zu Wasser oder inklusive Technologien ausgerichtet sind.
Durch die Einbeziehung dieser Methoden können Investoren sicherstellen, dass die finanziellen Ergebnisse mit positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen im Einklang stehen.
Chancen und Herausforderungen in Schwellenländern
Ethisches Investieren bietet beispiellose Chancen in Schwellenländern, insbesondere in Sektoren wie saubere Energie, nachhaltige Landwirtschaft und intelligente Städte. Der weltweite Markt für Impact Investing wurde im Jahr 2024 auf 102,4 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei Prognosen zufolge bis 2030 eine fast dreifache Steigerung zu erwarten ist. Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen, wie beispielsweise begrenzte ESG-Offenlegungen und unterschiedliche regulatorische Standards.
Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, sind ein tiefgreifendes Verständnis der lokalen Gegebenheiten und die Bereitschaft zu Investitionen mit langfristiger Perspektive erforderlich. Mit der richtigen Strategie kann ethisches Investieren die Entwicklung fördern und gleichzeitig Risiken durch verantwortungsbewusste Praktiken und den Einsatz effizienter elektrischer Instrumente mindern.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.