Was sind Maritimlösungen?
Marinelösungen kombinieren elektrische Verteilung, Automatisierung, Energiemanagement, Überwachung und digitale Dienste, um Schiffe sicher, zuverlässig und effizient zu betreiben. Schneider Electric unterstützt den Schiffsbetrieb über den gesamten Lebenszyklus und hilft dabei, die Leistung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.


Schiffsenergieeffizienz bezeichnet, wie effektiv ein Schiff Energie einsetzt, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten und dabei Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Es umfasst die Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs in den bordeigenen Systemen, um unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren und die allgemeine Betriebseffizienz zu verbessern. Strom- und Energieüberwachung kann eine bessere Transparenz beim elektrischen Verbrauch von Schiffen bieten, während Maßnahmen wie die Optimierung der Maschinenraumkühlung den Energiebedarf energieintensiver Anlagen senken können. Zusammen können diese Ansätze zu niedrigeren Betriebskosten, einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren damit verbundenen Emissionen beitragen.
Power Monitoring Expert

Marine-Asset-Management ist der Prozess der Überwachung und Verwaltung kritischer Schiffsanlagen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, um ihre Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern. Durch die Kombination von Gerätedaten mit der Fernüberwachung von Anlagen können Betreiber einen besseren Einblick in den Zustand der Anlagen gewinnen und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie zu ungeplanten Ausfallzeiten führen. Schneider Electrics maritimer Ansatz umfasst EcoStruxure Asset Advisor, das digitale Technologien mit fachkundiger Überwachung kombiniert, um den Zustand kritischer Anlagen zu bewerten.
Das Asset-Management kann sich auch auf Asset Performance Management (APM) erstrecken, bei dem die Leistung und der Zustand von Anlagen kontinuierlich bewertet werden, um Wartungsentscheidungen zu unterstützen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. Dies trägt dazu bei, die Schiffswartung von einem überwiegend reaktiven Ansatz hin zu einer zustandsbasierten Wartung zu verlagern und gleichzeitig eine bessere Lebenszyklus- und Wartungsplanung zu unterstützen.
Die Schiffsautomatisierung verbessert den Schiffsbetrieb, indem sie Steuerung, Überwachung und Bordausrüstung miteinander verbindet und es den Systemen ermöglicht, effizienter auf sich ändernde Betriebsbedingungen zu reagieren. Integrierte Automatisierung kann Folgendes unterstützen:
_BUILDER.IORectangle.webp)
Präzisere Steuerung
Programmierbare Steuerungen wie die Modicon M340 können Geräte und Prozesse entsprechend den Betriebsanforderungen des Schiffes koordinieren. 
Landstrom, auch bekannt als Cold Ironing oder Landstromversorgung, ermöglicht es Schiffen, während des Liegens im Hafen eine Verbindung zur elektrischen Versorgung vom Land herzustellen, wodurch ihre Abhängigkeit von der bordeigenen Stromerzeugung während des Hafenaufenthalts verringert wird. Es ermöglicht Schiffen, ihren bordeigenen Strombedarf zu decken und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch sowie die damit verbundenen Umweltauswirkungen des Betriebs eigener Generatoren im Hafen zu reduzieren.
Im Rahmen des Schifffahrtsportfolios von Schneider Electric ist der Landstromanschluss Teil eines umfassenderen Angebots an elektrischen Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Schiffe während ihres gesamten Lebenszyklus zu unterstützen. Er kann auch als Bestandteil von Schiffsmodernisierungen und Upgrades elektrischer Systeme integriert werden, sodass bestehende Schiffe den Landstromanschluss zusammen mit Upgrades anderer elektrischer Bordsysteme einbinden können. Die Broschüre für Schifffahrtsdienstleistungen nennt den Landstromanschluss ausdrücklich als Upgrade-Option für ältere Schiffe, neben Lösungen für Automatisierung, Leistungssteuerung, Energiequalität und unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Ein marines Stromverteilungssystem verwaltet und verteilt elektrische Energie auf einem Schiff und stellt sicher, dass die Bordausrüstung und kritische Systeme sicher und zuverlässig mit Strom versorgt werden. Es kann die elektrische Nieder- und Mittelspannungsverteilung mit Schutz-, Überwachungs-, Motorsteuerungs- und Stromqualitätstechnologien kombinieren, um die Leistung und Kontinuität des elektrischen Bordnetzes aufrechtzuerhalten.
Zu den wichtigsten Elementen gehören:
- NS- und MS-Verteilung: Antennen- und Ringarchitekturen verteilen die Energie auf verschiedene Bordsysteme und Verbraucher.
- Schaltanlagen und Motorsteuerung: Marine-Schaltanlagen unterstützen die elektrische Verteilung und Motorsteuerung und tragen gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Versorgungskontinuität bei.
- Blindleistungsmanagement: Die aktive Oberschwingungsfilterung AccuSine PCS+ hilft dabei, harmonische Störungen zu reduzieren, die von Geräten wie Frequenzumrichtern und USV-Systemen erzeugt werden.
- Überwachung und Schutz: Die Isolationsüberwachung warnt frühzeitig vor elektrischen Fehlern und trägt dazu bei, die Stromversorgungskontinuität in unterirdischen Schiffsnetzwerken aufrechtzuerhalten.

Die Erdschlussüberwachung hilft dabei, Isolationsverschlechterungen und elektrische Fehler in maritimen Stromversorgungssystemen zu erkennen und gleichzeitig die Versorgungskontinuität aufrechtzuerhalten. Viele elektrische Systeme an Bord verwenden ein ungeerdetes/IT-Erdungssystem, bei dem ein erster Isolationsfehler nicht sofort zur Abschaltung der Stromversorgung führt, was eine kontinuierliche Überwachung besonders wichtig macht.
- Monitor: Die permanente Isolationsüberwachung misst kontinuierlich den Isolationswiderstand des elektrischen Netzes des Schiffes, um Verschlechterungen oder Fehler bei ihrer Entstehung zu erkennen.
- Alarm: Wenn der Isolationswiderstand einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, löst das Überwachungsgerät einen Alarm aus, sodass die Besatzung reagieren kann, während das elektrische System nach dem ersten Fehler weiterhin betriebsfähig bleibt.
- Lokalisieren: PowerLogic Vigilohm Isolationsüberwachungsgeräte und Fehlerlokalisatoren können den betroffenen Abzweig oder Unterabzweig identifizieren und helfen der Besatzung, die Fehlerquelle zu finden und Betriebsunterbrechungen zu minimieren.
- Berichten und warten: Fehlerinformationen und Ereignisverläufe können über Modbus RS485 an Überwachungssysteme übertragen werden, was eine bessere Transparenz bietet und der Besatzung hilft, vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu planen, insbesondere wenn das Schiff im Hafen liegt.
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für den maritimen Einsatz versorgt kritische Bordgeräte kontinuierlich und zuverlässig mit Strom, wenn die normale Stromversorgung unterbrochen oder instabil ist. Die Schneider Electric Marine Smart-UPS Online nutzt Doppelwandlertechnologie mit skalierbarer Laufzeit, um kritische Anwendungen wie Navigations-, Kommunikations-, Automatisierungs- und Netzwerkgeräte zu schützen.

Kontinuierlicher Stromschutz
Sichere Stromversorgungslösungen für maritime Umgebungen bieten unterbrechungsfreien Stromschutz für kritische Bordsysteme. Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.