Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué faltan ciertos OID de SNMP de la interfaz de red de mi SmartUPS VT / Galaxy 3500?
Problema:
Los OID relacionados con el voltaje de entrada de un UPS no pueden devolver información
Línea de producto:
Network Management Card AP9630 / 31/35)
Ambiente:
Software
Causa:
Los OID del grupo 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.2 (upsPhaseInputTable) faltan en SUMX v6.2.0 y SUMX v6.2.1. Este grupo de OID hace referencia a información sobre la entrada de fase del SAI (cuántas fases, frecuencia de entrada, rotación de fase, etc.). Esta información no podrá ser consultada a través de SNMP.
Resolución:
SUMX v6.3.3 resolverá esto y este artículo se actualizará cuando se lance el firmware.
Publicado para:Schneider Electric Chile
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: