{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Se puede instalar una batería SMX Smart-UPS y SMX de poca profundidad en un NetShelter AR100 o AR100HD?

Problema:
El cable se conectará pero la puerta trasera no se cerrará. Si está forzado a cerrarse, el cable de alimentación puede separarse del extremo moldeado del cable, exponiendo los cables debajo.

Línea de Producto:
NetShelter WX, Smart-UPS

Medio Ambiente:
Hardware

Causa:
El cable de alimentación de CA que se conecta desde la batería al UPS es demasiado profundo, no se conectará al UPS.

Resolucion:
El UPS solo se instalará en el gabinete, no hay problema. El problema surge al agregar la batería. El cable de alimentación de CA que se conecta desde la batería al UPS tiene un extremo de cable moldeado con un cable de alimentación grueso. Cuando está conectado a la batería, el cable es muy difícil de doblar, lo que dificulta el cierre de la parte posterior del UPS. Si el gabinete es forzado a cerrarse, puede causar suficiente tensión en el cable para sacarlo del extremo del cable moldeado, exponiendo los cables dentro del cable. Esto no es seguro.
Hemos encontrado hardware que permitirá que el UPS y la batería se instalen aproximadamente 35 mm en la parte frontal del riel de montaje frontal. Esto permite más espacio en la parte posterior para el cable de alimentación de CA.
Actualmente no ofrecemos este hardware.
Si un cliente desea instalar el SMX120BP o SMX48RMBP2U en un AR100 o AR100HD, debe comprar (8) de los siguientes:
HEX STANDOFF M6 STEEL 35MM, (WURTH ELECTRONICS, n. ° de pieza 971350611 o equivalente)
Consulte el archivo adjunto que muestra esta instalación para Un UPS y una batería.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más