Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

  • Default Alternative Text
    Aloja y protege tus equipos informáticos, desde armarios de red hasta salas de servidores y grandes Data Centers.

    Racks y armarios

    Visita nuestro catálogo
  • NetShelter SV

    Una opción inteligente para los rack de Data Center.

  • Video sobre InfraStruxure para IT pequeños

    Este vídeo explica los principios básicos de InfraStruxure para IT pequeños y cómo ayudan a nuestros clientes a resolver sus problemas más exigentes.

  • Proceso de configuración de la PDU en rack y cabina myNetShelter

    El proceso de configuración de la PDU en rack y cabina myNetShelter puede satisfacer sus requisitos de usuario final y proyecto exclusivos.

  • Descubra Netshelter CX

    La solución para el despliegue de los equipos IT fuera de la sala de servidores.

    Texto Alternativo Predeterminado

    Retos

    Las aplicaciones de servidores y redes de alta densidad actuales exigen una infraestructura de rack que pueda admitir una combinación de distintos equipos y facilitar la gestión de cables de alta capacidad en un diseño eficaz y flexible.

    Propuesta de valor

    • Texto Alternativo Predeterminado

      Sistemas de armario de rack para aplicaciones de servidor: alta eficiencia, alta densidad

      Los sistemas de armario para servidor APC by Schneider Electric se han prediseñado como solución optimizada para ofrecer un flujo de aire de delante hacia atrás con el fin de evitar la recirculación de aire caliente y permitir una gestión de los cables efectiva que haga posible instalar de manera rápida y sencilla nuevas opciones a medida que los servidores cambian.

    • Texto Alternativo Predeterminado

      Soluciones de armario de rack para aplicaciones de red: gestión de cables de alta capacidad

      Con los armarios de rack actuales, completamente atestados con una mezcla de servidores, almacenamiento y equipos de red, es imprescindible una gestión de los cables excepcional. Los sistemas de armario de rack para redes de APC by Schneider Electric proporcionan exactamente el tipo de gestión de cables de alta capacidad necesario para mantener la densidad de cableado bajo control.

    Datos

    • Texto Alternativo Predeterminado Los productos de gestión de refrigeración, distribución de energía y cableado de Schneider Electric funcionan a la perfección con los armarios de IT para ofrecer un sistema de soporte de infraestructuras completo.
    • Texto Alternativo Predeterminado Se puede quitar el techo con unas sencillas bisagras de clavija y es reversible para volver a colocar los orificios para cables más grandes para los conectores y enchufes de distribución.
    • Texto Alternativo Predeterminado Los armarios están optimizados para su uso con sistemas de gestión de cableado de alta capacidad que se conectan a las guías de montaje de equipos.
    • Texto Alternativo Predeterminado La garantía de devolución del dinero si no se está totalmente satisfecho garantiza que el equipo de montaje en rack, conforme a la EIA-310-E, encajará físicamente en un NetShelter.
    • Texto Alternativo Predeterminado Suministrando los armarios completos con un número de serie único evitamos confusión y ahorramos tiempo en la compilación de decenas de códigos de artículo.
    • Texto Alternativo Predeterminado El uso de embalaje a prueba de impactos permite enviar los armarios con el equipo ya montado.

    El Chat se encuentra disponible