Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Datová centra nové generace: Schneider Electric a NVIDIA spojují síly pro efektivnější nasazení AI

Naše společnost, lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace, oznámila ve spolupráci s NVIDIA dva nové referenční návrhy AI datových center. Tyto návrhy – vůbec první svého druhu – propojují řízení napájení a kapalinového chlazení s platformou NVIDIA Mission Control a podporují zavádění nejnovějších GPU Blackwell. Datovým centrům po celém světě tak usnadňují a urychlují nasazení AI infrastruktury nové generace.

Naše společnost představila dva nové referenční návrhy vyvinuté společně s NVIDIA, které zásadně zrychlují uvádění AI-ready řešení do provozu a podporují operátory při adopci nejmodernější AI infrastruktury.

První návrh je vůbec první ucelený rámec pro integrované řízení napájení a kapalinového chlazení (včetně technologií Motivair od Schneider Electric). Umožňuje bezproblémovou spolupráci s NVIDIA Mission Control – platformou pro provoz a orchestraci AI továren – a je kompatibilní s referenčními návrhy Schneider Electric pro systémy NVIDIA Grace Blackwell.

Druhý návrh se zaměřuje na AI továrny s výkonem až 142 kW na rack a podporuje nasazení racků NVIDIA GB300 NVL72. Poskytuje detailní řešení ve čtyřech oblastech (napájení, chlazení, IT prostor, životní cyklus softwaru) a je dostupný podle norem ANSI i IEC.

„Schneider Electric zjednodušuje proces navrhování, nasazování a provozování pokročilé AI infrastruktury prostřednictvím svých nových referenčních návrhů. Naše nejnovější návrhy s integrovaným řízením napájení a kapalinového chlazení jsou připravené na budoucnost, škálovatelné a spoluvyvinuté s NVIDIA pro reálné aplikace – umožňují provozovatelům datových center držet krok s prudce rostoucí poptávkou po AI,“ uvádí Jim Simonelli, senior viceprezident a technický ředitel Schneider Electric.

„Vstupujeme do nové éry výpočtů na grafických kartách, kdy integrovaná inteligence napříč oblastmi napájení, chlazení a provozu nově definuje architektury datových center. Díky nejnovějšímu řídicímu referenčnímu návrhu Schneider Electric propojuje kritická infrastrukturní data s NVIDIA Mission Control a poskytuje pečlivě ověřený plán, který umožňuje digitální dvojčata AI továren a dává operátorům možnost optimalizovat pokročilou akcelerovanou výpočetní infrastrukturu,“ říká Scott Wallace, ředitel inženýringu datových center ve společnosti NVIDIA.

Navrženo pro rychlost a spolehlivost

Nové návrhy pomáhají datovým centrům překonat výzvy GPU clusterů s vysokou výkonovou hustotou. Schneider Electric dodává validované a zdokumentované fyzické návrhy infrastruktury, které umožňují zavést nejnovější systémy ještě před jejich uvedením na trh – s optimalizací nákladů, účinnosti a spolehlivosti.

„Plug-and-play“ konektivita

Řídicí návrh propojuje koncová zařízení a systémy řízení objektu pro energii a chlazení napříč nasazeními NVIDIA GB300 NVL72 a GB200 NVL72 prostřednictvím protokolu MQTT. Poprvé tak spojuje OT a IT systémy, zavádí redundantní napájení a chlazení a nové metody měření spotřeby AI racků včetně sledování špičkového výkonu a kvality napájení. Standardizované rozhraní zpřístupňuje data o řízení napájení a chlazení pro místní aplikace, digitální dvojčata, správu AI infrastruktury i podnikové systémy.

Referenční návrh NVIDIA GB300 NVL72

Tento referenční návrh podporuje clustery s hustotou až 142 kW na rack, např. NVIDIA DGX SuperPOD s DGX GB300 systémy. Datový sál je optimalizován pro tři clustery napájené až 1 152 GPU s využitím kapalinových rozvodných jednotek a vysokoteplotních chladičů. Součástí jsou modely Schneider Electric ETAP a EcoStruxure IT Design CFD, které umožňují simulace konkrétních scénářů napájení a chlazení.

Tyto nové návrhy navazují na dlouhodobou spolupráci Schneider Electric a NVIDIA, která už dnes zahrnuje devět AI referenčních návrhů od modulárních řešení po modernizaci datových center a infrastrukturu pro GPU GB200 NVL72 a GB300 NVL72. Každý návrh vzniká na základě reálného inženýrství s cílem nabídnout nejpokročilejší, energeticky účinné a odolné architektury datových center.

Připojené soubory

  • m_SE_Data Center Image.jpg

    JPG, fotografie
    02/10/2025
    Zobrazit majetek

Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform

Sdílet tuto stránku: