Schneider Electric se podílel na modernizaci legendárního brněnského hotelu Passage. Provoz je díky technologiím až o 30 % úspornější
Řešení naší společnosti našla uplatnění při modernizaci klasiky brněnské architektury, hotelu Passage. Technologie pomohly k přeměně na inteligentní budovu, jejíž provoz je řízen s maximální efektivitou, důrazem na udržitelnost, ekologii, úsporu i na snadné ovládání. Celá řada prvků je automatizována a funguje bez aktivního zásadu personálu, čímž zvyšuje komfort správců i hostů hotelu.
Hotel Passage byl postaven za první republiky a po desítkách let provozu i pohnuté historii potřeboval radikální rekonstrukci, aby odpovídal nejvyšším standardům, které jsou v současnosti kladeny na ubytovací zařízení i kongresová centra. Hotel byl proto modernizován s důrazem nejen na design a umění, ale také na udržitelnost. O ekonomiku a ekologii provozu se zde přitom starají řešení od Schneider Electric.
Inteligentní řízení v reálném čase pro náročný provoz
Schneider Electric při modernizaci implementoval komplexní řešení EcoStruxure Building. Tato platforma poskytuje celkovou architekturu pro inteligentní řízení budov a integruje v sobě několik klíčových komponent. Jednou z nich je Building Management System (BMS).
„Celá budova hotelu je osazena 1 250 KNX body – senzory a ovladači, které jsou rozmístěny od restaurace a konferenčních prostor přes chodby až po jednotlivé pokoje. Tyto body neustále sbírají data o teplotě, obsazenosti, osvětlení a dalších parametrech,“ vysvětluje Jakub Jiříček, specialista na energetický management budov ze Schneider Electric.
BMS zpracovává všechna tato data a podle nich automaticky upravuje provoz hotelu. „S využitím internetu věcí jsme propojili vzduchotechniku, osvětlení, vytápění, napájení i zabezpečovací systémy. Když například host odejde z pokoje, systém sám zhasne světla, upraví teplotu a zatáhne žaluzie. Vše funguje tak, aby se hosté cítili pohodlně a hotel zbytečně neplýtval energií,“ říká Jakub Jiříček.
Zajímavostí je propojení s rezervačním systémem hotelu. „Když si host zarezervuje pokoj, systém to ví předem a připraví místnost přesně na čas jeho příjezdu. V zimě pokoj vyhřeje, v létě vychladí,“ popisuje Jakub Jiříček.
Nová zařízení a propojenost přináší i větší pružnost při řízení nákladů. Například strojovna hotelu disponuje třemi různými zdroji tepla, které lze pružně spravovat v závislosti na tom, který je aktuálně cenově nejvýhodnější.
„Když začaly kolísat ceny plynu, přešli jsme během několika minut na jiný zdroj tepla. Takhle rychlou reakci umožnila právě komplexní integrace všech systémů,“ říká Radek Hamrle ze společnosti LIVIN'IN, která byla systémovým integrátorem projektu.
Výsledky jsou přesvědčivé – spolehlivost napájení se zvýšila o 40 % a hotel ušetří na energiích až 30 %.
Hosté si pobyt přizpůsobí pomocí pár kliknutí
Pro každý hotel je zásadní pohodlí a spokojenost hostů. Všech 103 moderních pokojů je proto vybaveno snadným ovládáním, takže si zákazníci podmínky pobytu přizpůsobí svým preferencím. Klientská obsluha pokojů je centralizovaná do ovladače řady SE8000, který podle sezóny řídí vytápění nebo chlazení fancoilem a podlahovým vytápěním v koupelně.
„Ovladač je připojený na kartu, která označuje přítomnost hosta, a řízení mají k dispozici i na recepci, z níž dokážou požadavky hostů vyřešit na dálku,“ uvádí Jakub Jiříček.
Konferenční patra, recepce i restaurace jsou vybaveny komplexním řízením osvětlení s plnou integrací svítidel na DALI sběrnici, a to jak individuálně, tak pomocí konfigurovatelných scén. Zastínění hlavního i menších sálů je samozřejmostí. KNX systém byl uplatněn i pro zvýšení kvality audio/video prezentační techniky, kterou lze navíc propojit v různých sálech podle potřeby. Automatický systém se stará o větrání a teplotní komfort, takže při kongresu vždy panují příjemné podmínky.
Rekonstrukce zabrala čtyři roky
Hotel Passage patří mezi legendy brněnské architektury a designu. Budova, postavená podle návrhu Bohuslava Fuchse v roce 1928, nabízí po rekonstrukci 103 designových pokojů, moderní kongresové centrum pro více než tisíc osob, hosté navíc mohou obdivovat umělecké instalace, využít místní restauraci nebo jógové studio. Rekonstrukce, na které se zásadně podílel Schneider Electric, začala v roce 2016 a dokončena byla v roce 2020.
Související mluvčí
Jakub Jiříček
Digital Energy LeaderJakub Jiříček je zkušeným odborníkem v oblasti energetického managementu budov. Jeho práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby energie a snižování uhlíkové stopy budov prostřednictvím moderních technologií a inovativních řešení. Aktivně se podílí na odborných programech a prezentacích, kde sdílí své znalosti a zkušenosti s odbornou veřejností. Jeho prezentace „Vliv energetického managementu na uhlíkovou stopu“ ukazuje, jak efektivní energetický management může přispět k udržitelnější budoucnosti. Jakub Jiříček vystudoval ČVUT v Praze.Více informací
Připojené soubory
1_SchneiderElectric_HotelPassageBrno_Exterier_S.jpg
JPG, fotografie27/05/2025Zobrazit majetek
2_SchneiderElectric_HotelPassageBrno_Vchod_S.jpg
JPG, fotografie27/05/2025Zobrazit majetek
3_SchneiderElectric_HotelPassageBrno_Recepce_S.jpg
JPG, fotografie27/05/2025Zobrazit majetek
Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform
Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.