Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Sofistikovaný, výborně zabezpečený a mimořádně úsporný měnič ALTIVAR PROCESS 600 od Schneider Electric byl oceněn jako 1 z 1000 nejšetrnějších řešení pro planetu

Frekvenční měnič Altivar Process 600 od společnosti Schneider Electric je moderní zařízení určené k optimalizaci vodárenských procesů. Díky tomu že efektivně monitoruje a řídí procesy probíhající za frekvenčním měničem, dosahuje vyšší míry provozní spolehlivosti a energetické účinnosti. Pokročilý monitoring chrání nejen motor, ale i celý proces běžící za motorem. Odborníci vyzdvihují jak jeho bezpečnostní prvky proti kybernetickým útokům, kdy měnič získal certifikaci Achilles Level 2, tak mimořádnou šetrnost – organizace Solar Impulse ho ocenila jako 1 z 1 000 nejšetrnějších řešení pro naši planetu. Využití má především v oblasti vodního hospodářství, například v čistírnách odpadních vod.

Před 30 lety byl pro regulaci průtoku čerpadla používán výhradně škrtící ventil. Se zlevněním výkonové elektroniky se začaly frekvenční měniče masivně nasazovat a za posledních 20 let se staly běžnou součástí průmyslových procesů řízených motorem. V poslední době však i do této oblasti začaly vstupovat nové technologie a inovují stávající produkty.

„Altivar Process 600 jsme vyvinuli jako frekvenční měnič, který nejenže řídí otáčky motoru čerpadla, čímž se reguluje průtok, ale je navržen plně v souladu s trendy a možnostmi dnešní doby. Plynulou regulací otáček dochází k citelné úspoře energie právě u čerpadlových nebo ventilátorových aplikací. Ale moderní produkt musí nabídnout i něco víc, například pokročilý monitoring a správu dat nebo komplexní přehled o celém procesu, navíc jsou na něj kladeny velké požadavky v oblastech zabezpečení. To vše jsme u vývoje tohoto měniče zohlednili," říká Michal Burda, produktový manažer společnosti Schneider Electric.

Altivar Process 600 spravuje komplexní procesy, které probíhají na pozadí chodu motorů a čerpadel. Integrované monitorovací, ochranné a podpůrné funkce umožňují sledovat aktuální účinnost čerpadla a zároveň ho chrání například před přetížením či ucpáním. Přes ovládací terminál frekvenčního měniče si může uživatel, pomocí pouhých 5 bodů, snadno zadat charakteristiku čerpadla a sledovat odchylku jeho aktuálního stavu od bodu s nejvyšší účinností a ohlídat tak hospodárnost provozu.



Šetrný provoz oceňovaný experty
Výhodou tohoto měniče je mimořádná šetrnost jeho provozu. Zatímco na pořízení frekvenčního měniče připadá pouhých 5 procent nákladů, zbytek je vynaložen na jeho fungování a správu. Právě zde 
frekvenční měnič Altivar Process 600 prokazatelně snižuje jak spotřebu energie o 25 procent, tak náklady na údržbu - celkově dokáže zredukovat provozní náklady až o polovinu. Mezinárodní organizace Solar Impulse ho ocenila jako 1 z 1 000 nejšetrnějších řešení pro naši planetu. Přispěl k tomu i fakt, že Altivar Process 600 neobsahuje PVC, halogeny ani konfliktní minerály.

Snadné ovládání a vysoké zabezpečení proti kybernetickým útokům
Již v základu má Altivar Process 600 ethernetovou komunikaci, je vybaven vestavěným portem Modbus TCP s integrovaným webovým serverem. Právě ten umožňuje snadnou integraci těchto měničů i do stávajících architektur a zajišťuje spolehlivý přístup k informacím v reálném čase - kdykoliv a odkudkoliv. Je tak dostupný z PC, tabletu i smartphonu. Uživatel má k dispozici jasné a přizpůsobitelné energetické panely s informacemi o účinnosti, energetických trendech i spotřebních charakteristikách. Dosažené úspory může sledovat nejenom krátkodobě, ale i v dlouhodobém časovém horizontu. Zařízení nabízí i funkci „sleep", díky které dokáže měnič během režimu stand-by snížit spotřebu energie až o 60 procent - tím, že automaticky zakáže některé funkce (např. vypnou výkonové části nebo ventilátory).

V poslední době se množí útoky hackerů, které směřují jak na software, tak čím dál častěji i na hardwarové prvky kritické infrastruktury. Pomáhá jim v tom častá zastaralost těchto zařízení. Frekvenční měniče jako zásadní součást systému tak musí být chráněny v souladu s aktuálními normami a doporučeními.

„Altivar Process 600 byl navržen v souladu s IEC62443 (definuje standard průmyslových zařízení s ohledem na kyberbezpečnost), a navíc se drží vlastního tzv. SE integračního programu. Díky němu dokáže kontinuálně využívat nejnovější poznatky a dále zvyšovat kyberbezpečnost svých produktů, dokonce nad rámec daný normami. Jako vůbec první frekvenční měnič tak získal certifikaci Achilles Level 2," vysvětluje Burda.

Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform

Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.
Zobrazit tiskovou zprávu (pdf, 185 kb) opens in new Window
Sdílet tuto stránku:

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!