Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the "Life" (MTTF) of ATV61/71?

Issue:
"Life" (MTTF) of ATV61/71

Product Line:
All ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
None

Resolution:
The MTTF (Mean Time To Failure) varies based on the Drive's part number. Please refer to the attached Excel sheet.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
MTBF for ATV 61 and 71 V 1.0.xls [898.5 KB]