Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does Citect support CtAPI protocol?
Yes, CtAPI (Citect SCADA API) allows access to Citect SCADA I/O variable tags via a DLL interface. This allows 3rd party developers to create applications in C ( or other languages) to read and write to the I/O Devices, to use data query and to call Cicode functions.
There is no additional license required to use CtAPI.