Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the list of Replacement Parts needed for an inoperative Hand-Off-Auto on the ATV660 drive?

Issue:

How can I find a list of parts needed to replace the Hand-Off-Auto on an ATV660?

Product Line:

Altivar Process Drive

Environment:

ATV660 Process Drive

Cause:

Hand-Off-Auto is broken or not working

Resolution:

The part list for the Hand-Off-Auto Selector are the following:

(1) ZB5AD3

(1) ZB5AZ103

(2) ZBE102

(1) ZBZ32

(1) 65170-166-17