Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the minimum and maximum ohm values for braking resistors for the ATV930 drives?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Needs ohmic values for ATV930 braking resistors.

Product Line:
ATV930

Environment:
230V up to 75KW, 480V up to 310KW, 600V up to 75KW, 690V up to 90KW.

Cause:
None.

Resolution:
See the attached document showing Min. and Max. ohm values.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV900_Braking_IE04 600 Volt (1).pdf [412.75 KB]