Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
BMEAHI0812 FDR Server shows offline

Issue

Transfer to FDR server shows offline

Product Line

BMEAHI0812

BMEAHO0412

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

There can be a couple of reasons that the FDR server shows offline. One, you must have an Ethernet connection. You cannot use the USB connection. Another reason could be that the FTP service in security has been disabled. FTP needs to be enabled.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: