Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is recommended control cable specifications to be used for PLC terminals ?
TeSys Giga contactors are always supplied with push-in type control terminals. Both control voltage (A1-A2) and PLC inputs (X1-X2-X3) terminals can be connected with flexible cables with cable end and solid cables without cables ends.

image.png