Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are there flange kits available for the ATV320 drives?
Issue:
Customer wants a flange kit for the ATV320 drive.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to mount the drive with the heatsink out the back of enclosure.

Resolution:
No.  Flange kits are not available for the ATV320 drive