Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
what is the last firmware version for a PLC TPCX573512?
The last version of the firmware version for a TPCX573512 is SV3.8.
This PLC can be configured with the software PL7PRO.

The TPCX 573512   PV<=09  supports only these OS:      SV3.0, SV3.4, SV3.5, SV3.6, SV3.7, SV3.8