Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Harmony antimicrobial offer : which standards are we complying ?
•    ISO 21702 : Measurement of antiviral activity on plastic and other non-porous surface. In our case, the test is specifically on Coronavirus 229E.
•    ISO 22196 : Measurement of antibacterial activity on plastic and other non-porous surface. In this standard, the test is specifically on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus.