Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Co znamená status NLP na měniči ATV61 a ATV71?
Problém:
Co znamená status NLP na měniči ATV61 a ATV71?

Produktová řada:
ATV61/71

Příčina:
Chyba zapojení

Řešení:
  • Je možné, že jednotka není správně zapojena. Síťové napětí musí být připojené na L1, L2 a L3. Výstupy zapojené do T1, T2 a T3. Jednotka má ochranu proti poškození pohonu, pokud není správně zapojen, ale zobrazí se status NLP. Další možnost:
  • Jednotka ukazuje nLP (bez napájení ze sítě), ale kontrola měřením mezi terminály PA+ a PC- ukazuje napětí na DC sběrnici v pořádku. Síťové napětí v nabídce Monitoring ukazuje "no measure". Ve většině případů to znamená problém buď s napájecí deskou, ovládacím panelem, nebo s propojením plochých kabelů mezi nimi.
  • Napětí DC sběrnice se měří na napájecí desce.  Pak se putuje prostřednictvím kabelu do řídícího panelu.
Návrh řešení:
  1. Odstraňte ovládací panel.
  2. Prohlédněte si ovládací panel, napájecí desku a plochý kabel, zda nevykazují známky tepla, nebo poškození.
  3. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení k napájecí desce těsná.
  4. Přeinstalujte řídicí panel.
  5. Zapněte a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.
  6. Zkontrolujte aplikaci, řízení motoru a verzi produktu v nabídce Identifikace. Řízení motoru a verze produktu jsou k přečtení z napájecí desky Pokud problém přetrvává, zkuste přehodit řídicí panely s ozkoušeným pohonem. (nejprve se ujistěte, že jsou ovládací panely kompatibilní s jednotkou) Pokud problém přetrvává, pravděpodobně se jedná o problém s napájecí deskou.