Jmenovitá zkratová zapínací schopnos (Icm) pro kompaktní jistič NS je uvedena v přiložené tabulce a závisí na jmenovité zkratové vypínací schopnosti (Icu).
(Poznámka: Tabulka je převzata z dokumentu IEC 60947-2.)
Příklad: Pro NS 100 N, 100A MCCB při 440 V, zkratová vypínací schopnost (Icu) = 35 KA pak Icm = 2,1 x Icu = 73,5 KA.
Poznámka: Pokud je podle IEC 60947-2 jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) rovna hodnotě uvedené v odstavci 4.3.5.3 IEC, není nutné mít na jističi označení. Icm lze vypočítat podle návodu podle tabulky uvedené v dokumentu IEC.