Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Co by mohlo způsobit pokles napětí DC sběrnice na měniči, když je motor silně zatížen?
Problém:
Příčina poklesu napětí na stejnosměrné sběrnici při zatížení motoru?

Příčina:
S rostoucími otáčkami motoru a/nebo s rostoucím zatížením motoru klesá napětí a roste proud motoru, zatímco hlavní vstupní napětí zůstává stejné nebo klesá pouze trochu.

Řešení:
Existuje více možných příčin, ale jednou z nich, kterou je třeba vyloučit jako první, je "flat topping" vstupního napájení. Kondenzátorová baterie stejnosměrné sběrnice v pohonu se nabíjí na špičkové napětí vstupního střídavého napájení.  Chcete-li zjistit, jaké by mělo být napětí sběrnice stejnosměrného napětí, vynásobte vstupní střídavé napětí měřené měřičem efektivní hodnoty druhou odmocninou ze 2. Přibližně 1,414 X vstupní efektivní napětí.  Jako příklad lze uvést, že pokud odečtete efektivní hodnotu vstupního střídavého napětí 480 V, bude špičkové střídavé napětí 678,8.   Stejnosměrná sběrnice by se nabíjela na 480 X druhou odmocninu ze 2, tedy 678,8 VDC.

Když měříte vstupní napětí voltmetrem, měříte efektivní napětí.  Takže stejnosměrné napětí na stejnosměrné sběrnici bude 1,414 X efektivní hodnota vašeho vstupního střídavého napětí.  Pokud je vaše vstupní napětí mírně přetížené, vaše špičkové vstupní napětí mírně poklesne.   To bude mít velmi malou změnu na údaji vašeho měřicího přístroje RMS, ale výraznější změnu na napětí na stejnosměrné sběrnici.   S poklesem napětí stejnosměrné sběrnice se zvýší proud motoru, aby se udržel stejný výkon na motoru.  Kdybyste se podívali na přívodní proud do pohonu osciloskopem, viděli byste, že horní část křivky bude mírně zploštělá.  To je známka toho, že vaše příchozí napájení je přetížené.  Měla by být přijata opatření ke zvýšení množství dostupného výkonu na vašem přívodním napájení pohonu.