Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the power of the wireless transmitters such as the ZBRN1 and PowerTag Link ?

The maximum isotopically radiated power of the ZBRN1 transmitter are :

  • With its internal antenna: 9.8 dBm (10 mW)
  • With a ZBRA2 external antenna: 4.8dBm (3.02 mW)

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: