Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to connect the input power cable from the bottom on a wall mounted EVlink Pro AC Metal ?
No, we cannot connect a wall mounted EVlink Pro AC Metal from the bottom because there is a metal cover.
The connection can only be done from the top or from the side.