Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jaké je doporučené zapojení PTC čidla u frekvenčního měniče ATV320?

Termistor PTC musí být připojen ke svorkám COM a DI6. (Zároveň musí být také přepínač mikrospínače SW2 nastaven do polohy PTC.)

Trip threshold: 3 kΩ

Reset threshold: 1.8 kΩ

Short-circuit detection threshold < 50 Ω