Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the settings on the EVlink Pro AC when an external Energy Meter is connected using RS485 Modbus protocol ?

Article available in these languages: Česká

9600 baud / Parity Even/stop bit:1 / Do not use the slave address 247.
Energy Meter references (MID): A9MEM2155, A9MEM3155.
Energy Meter References (non MID): A9MEM2150, A9MEM3150.