Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Softstartér ATS22 hlásí chybu BPF
BPF se týká selhání přemosťovacího stykače. Níže je uveden možný důvod selhání uvedený v uživatelské příručce.
BPF

1. Dojde-li během počátečního spuštění k závadě "BPF", znamená to, že přemosťovací stykač je svařován nebo jsou SCR zkráceny. Můžete recyklovat síťové napájení a ovládat napájení, abyste zjistili, zda se chyba resetuje. Pokud se závada resetuje, můžete softstartér (test) v menu utility (UTIL) otestovat softstartér (zapnutí). Pokud výsledek ukazuje BAD, níže jsou možné důvody.
Autotest


2. Můžete se pokusit obnovit výchozí tovární nastavení a přeprogramovat měkký start.
Factory reset


3. Pokud problém není vyřešen s továrním resetem, vypněte napájení, řídící napětí a zkontrolujte odpor všech 3 fází L1-T1, L2-T2, L3-T3. Pokud je přemosťovací stykač svařený, najdete zkratovaný vstup mezi fázovým vstupem a výstupem. Softstartér můžete také otevřít a jednotlivě zkontrolovat tyristor a přemosťovací stykač pro potvrzení selhání tyristoru nebo bypass stykače. Pokud je tyristor nalezen jako chybný, můžete softstartér opravit tak, že tyristor vyměníte. Pokud je bypass stykač nalezen jako chybný, je možné, že budete muset vyměnit softstartér. Náhradní stykače pro bypass se pro softstartér ATS22 nedodávají.

Pokud dojde k poruše BPF při startu po rampě nahoru nebo dolů, musíte zkontrolovat a nahradit další komponenty v softstartéru, jako je proudový transformátor, ovládací panel, výkonová deska atd...