Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the OPCUA client function block in Control Expert access the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port?
Issue:
OPCUA client function block in Control Expert accessing the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
No. The OPCUA client function block can access the UA server only by the external port of the BMENUA0100 module or the embedded Ethernet port of the CPU