Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a "T" fitting for the Power busbar PBCE5A225ST120B?

Issue:

Needs a "T" fitting for Powerbus busway

Product Line:

Busway

Environment:

PBCE5A225

Cause:

N/A

Resolution:

For Powerbus applications that require a tee, a cross should be used and the unused end should be

capped off

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: