Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What firmware version of the BMECRA31210 is required for the when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop?
Issue:
Minimum firmware version of the BMECRA31210 required when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop


Product Line:
PMEPXM0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
BMECRA31210 version V2.40 is required if the Profibus module is used in a remote drop.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: