Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the QO260GFI3W be used for 240Vac application?

Product Line:
QO Branch Breakers

Resolution:
Yes, the QO260GFI3W will work the same as QO260GFI for circuits without a load neutral. Connect the two hots to the two hot screws, connect the neutral pigtail to the neutral bar, and leave the load neutral screw empty.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: