Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How can I set up ATV320 for mixed controls using Terminals and Modbus?
Issue:
How can I set up ATV320 drive for Terminal Start/Stop Control and Modbus Speed Reference?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
LI1 FWD (2-wire control)
CHCF SEP
Ref 1 Modbus
Cd1 is Terminal control