Jednofázové elektromery iEM21.. na priame meranie do 63 A boli nahradené novými elektromermi iEM24... Tento rad je cenovo atraktívnejší a má lepšie funkcie.
V čom je nová séria jednofázových elektromerov iEM24.. inovatívna?
1. Jednoduchý výber – ide len o dva referenčné prístroje pokrývajúce všetky potreby.
2. Zaujímavá cena – V porovnaní s predchádzajúcou sériou je vďaka optimalizácii výroby lacnejšia.
3. Lepšie vlastnosti – Tieto elektromery možno použiť na priame meranie do 100 A, oba varianty majú komunikačné rozhranie a dva impulzné výstupy. V neposlednom rade sú certifikované podľa MID.
Viac informácií nájdete v našom globálnom katalógu, ktorý si môžete stiahnuť tu. Nižšie nájdete porovnanie nového radu iEM24.. s inými jednofázovými meračmi, túto tabuľku nájdete aj v katalógu na strane 48.
.
Poznámka: Riady 40 A a 45 A zostávajú nezmenené.
Publikováno pro: Schneider Electric Česká republika