Hodnoty jmenovité zkratové zapínací kapacity (Icm) a jmenovitého krátkodobého výdržného proudu (Icw) pro odpínače Compact NSX naleznete v katalogu Compact NSX .
Hodnoty Icw a Icm jsou definovány normou IEC60947 následovně:
Icw je hodnota efektivního proudu, který může protékat odpojovačem po danou dobu, aniž by došlo k poškození zařízení.
Icm je špičková hodnota zkratového proudu, na kterou se může odpojovač zavřít, pokud sepne při poruše bez poškození.
Například hodnota Icw NSX400 NA je 5000A/1s, to znamená, že NSX400NA vydrží 5kA/1s.
Vezměte prosím na vědomí, že odpínače NSX nesnesou žádné jiné vyšší hodnoty, které nejsou uvedeny pod Icw po dobu 1 sekundy.
Vyšší hodnota Icm (330 kA) souvisí s případem, kdy je odpojovač kombinován s předřazenými proudovými omezovači, zatímco nižší hodnota je pro samotný odpínač.
Před nimi je povinné použít jistič pro ochranu proti přetížení a zkratu.
Odpínače Compact NSX NA jsou však samy chráněné (tj. mají určitou prahovou hodnotu magnetického vypínání), jak je uvedeno na stránce katalogu. NSX NA má vlastní ochranu, jakmile je spínač sepnut.
Tato funkce je zajištěna magnetickou ochranou uvnitř spínače.
Vlastní ochrana THRESHOLD pomocí jejich vysoko nastavené magnetické spouště jsou:
- 10kA pro NSX100NA až NSX250NA
- 15kA pro NSX400NA až NSX630NA
Jedná se pouze o integrovanou částečnou ochranu pro zamezení odražení kontaktu a nelze ji použít pro ochranu sítě.
Nemáme žádné charakteristické grafy pro vlastní ochranu pomocí vysoko nastavené magnetické spouště, protože to není výkonová hodnota pro zákaznickou aplikaci.
Publikováno pro: Schneider Electric Česká republika