Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jsou jističe Compact NSX DC vhodné pro použití v 24V DC síti?

Jističe řady NSX lze použít od 24V DC do 750V DC sítě, při zohlednění následujících bodů pro její použití v 24V DC síti:

Elektrický výkon je stále zachován. (vypínací schopnost, výdržné operace..)
Eliminace znečištění vlivem prostředí je velmi důležité na povrchu kontaktu, znečištění může vést k přehřívání. V některých prostředích se hromadí usazeniny, které způsobují špatnou vodivost kontaktů. (příklady: slané prostředí, cementárny, mlýnský průmysl, zemědělský průmysl). Tyto typy průmyslu vyžadují přizpůsobenou údržbu jističů pracujících při 24 V DC. To znamená periodické vypínání/zapínání jističe při jmenovitém proudu pro čištění kontaktů pomocí vnitřního oblouku. Čištění bude účinné, pokud se budeme muset vypořádat se samoindukční instalací. (více energie pro udržení vnitřního oblouku)
Doporučujeme alespoň jednou měsíčně vypnout/zapnout jistič, ve velmi agresivním prostředí i dvakrát.
V prostředí obsahujícím síru (výpary z motorové nafty) je zakázáno použití jističů na 24 V DC. Síra způsobuje rychlou oxidaci stříbrných kontaktů.