Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What generation of processor is needed to install Control Expert 16.1?

For installing Control Expert 16.1, the generation of the Intel Core processor does not matter, as long as the frequency is greater than 3 GHz.

Image