Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Cómo configuro un READ_VAR en un PLC M340 o M580 para leer un número de Punto Flotante (REAL)?

Cuestión:

Configuración de un READ_VAR en un PLC M340 o M580 para leer un número de Punto Flotante (REAL)

Línea de productos:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración PLC en PC con Windows

Resolución:

El READ_VAR sólo puede configurarse mediante matrices INT o matrices de direcciones directas. En realidad, READ_VAR aporta el contenido de la ubicación de la memoria remota sin interrupciones. Si en el dispositivo remoto %MW100 se configuró como un número real, este número real ocupa %MW100 y %MW101. El READ_VAR leerá esto como %MW100 INT y %MW101 INT. A continuación, debe crear una variable de tipo de datos REAL y ubicarla en %MW100, mostrará el mismo número que el dispositivo remoto en formato REAL. Hay otras maneras de usar los datos una vez que los tengas en el PLC local, pero esto solo fue para aclarar el proceso.

***Nota: si los datos REAL vienen de un número IMPAR %MW, deberá moverlo a un número PAR %MW, ya que los REALES M340 deben comenzar en un número PAR.

También puede utilizar el bloque WORD_AS_REAL para "convertir" esos 2 registros en una variable de tipo REAL.