Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
NLP status on an ATS480

NLP indicates that the unit has no run command, and no main power supplied on L1/L2/L3.

On this softstart, CL1 and CL2 will be needed as hot and neutral 120V control power. With only this power supply provided, the unit will state NLP.