Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto para los ATS22?

Cuestión:
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto compatible con los arrancadores suaves ATS22?

Línea de productos:
Altistart 22 (ATS22)

Entorno:
Aplicable a todos los modelos.

Causa:
Necesidad de una interfaz de control remoto mediante teclado para los arrancadores suaves ATS22.

Resolución:
Las opciones disponibles para el teclado remoto son:

  • VVW3G2101: Protección IP54 / NEMA 12
  • VVW3G2102: Protección IP65

Los cables para conectar el teclado al ATS22 se venden por separado y están disponibles en las siguientes longitudes:

  • VW3A1104R10: 1 metro
  • VW3A1104R30: 3 metros