Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to use a ZBRA1-active antenna with the EcoStruxure Panel server?

Yes, ZBRA1 active antenna can be used with the EcoStruxure Panel server. However, ZBRA1 is not compatible with PowerTag field device.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: