Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Why does my Small Epoxy Resin Transformer has a higher voltage secondary output ?

The small Epoxy Resin Transformers are designed with compensation in the Primary winding that guarantees that the output voltage will be fully 120V or fully 240V or whatever at rated Full Load Secondary Amperage.  This means that the Transformers will output slightly higher voltage on the Secondary when that winding is not loaded or connected to anything. The percentage varies with design and VA size, but on this Transformer it should be about 4% to 5%. The incoming voltage, if a bit high will also increase the output on a small Transformer.

If the voltage is slightly higher than mentioned, please contact Tech Support for further advice.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie