Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do I create a new switchboard in EcoSet Config?

To create a new switchboard, do the following:

  1. Click Create a switchboard under List view.
  2. Update the following fields under the ELECTRICAL CHARACTERISTICS

section:

    • Switchboard name: * Enter a name for the switchboard.
    • Rated current - In [A]:Enter the rated current value.
    • Short circuit current - Isc [kA]: Enter the short circuit current value for Isc1 (single phase short circuit intensity) and Isc3 (three phase short circuit intensity) value.
  1. Click Create.

Note: Fields marked with (*) are mandatory to fill.

You can create multiple switchboards in the same project using the steps mentioned above. After creating a switchboard, you can:

    • Easily organize the electrical network by selecting switchgear.
    • Save configurations for future use.
    • Use the Duplicate option to re-use switchgears, speeding up switchboard configuration.

Create a New Switchboard
switchboard creation

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie