Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can I implement a 4–20 mA analog input signal using the TM221CE16T PLC?

Issue:

Is the TM221CE16T PLC capable of supporting a 4–20 mA analog input signal?

Product Line:

M221

Environment:

EcoStruxure Machine Expert

Resolution:

While the integrated inputs on the TM221CE16T are voltage-only, the system is expandable. You can add TM3 I/O modules for current inputs as shown on page 14 of the catalog.

https://www.se.com/us/en/download/document/DIA3ED2140109EN/

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: