Důvěryhodný partner v oblasti zdravotnických technologií
Vaším cílem je poskytovat špičkovou péči. Naším cílem je pomáhat vám při tom s větší efektivitou a udržitelností, nižšími provozními náklady a dlouhodobou odolností. Jak stárne infrastruktura a rostou požadavky, nabízejí technologie efektivní cestu do budoucna. Jsme zde, abychom vám pomohli s pocitem jistoty přijímat informovaná rozhodnutí, která podpoří vaše týmy i pacienty, o které pečují.
Digitální řešení pro zdravotnictví: Přinášejí úspory, bezpečnost a udržitelnost
Udržujte péči v chodu – za všech okolností
Spolehlivost napájení v nemocnici nepředstavuje luxus – může rozhodovat o záchraně životů. Proto hrají systémy správy napájení zásadní roli. Poskytují vám vhled do elektrické infrastruktury v reálném čase, pomáhají včas odhalovat poruchy, snižovat rizika vzniku elektrického oblouku a předcházet výpadkům.
Buďte vždy o krok napřed před problémy s vybavením
Jsou-li ohroženy kritické systémy, je ohrožena péče o pacienty. Proto je důležitá údržba řízená na základě dat v reálném čase. Průběžným monitorováním vašich nejdůležitějších zařízení můžete předcházet poruchám, prodloužit jejich životnost a zajistit plynulý provoz: HVAC, IT a napájení.
Co kdyby nemocniční pokoje zvládaly více funkcí?
Co kdyby vaše nemocniční pokoje nepředstavovaly jen místnosti – ale fungovaly jako inteligentní a citlivá prostředí, která zvyšují komfort a míru soukromí a kontroly pro každého pacienta? S řešeními spočívajícími v připojených pokojích, která se integrují s vašimi klinickými systémy a systémy řídícími zařízení, se tato vize stává realitou. Pacienti pocítí větší spokojenost a autonomii a vaše pečovatelské týmy budou těžit z efektivnějších pracovních postupů a nižší administrativní zátěže.

Připraveno pro dnešek, flexibilní pro zítřek
Při napájení zdravotnického zařízení nejde jen o zajištění osvětlení – jedná se o využívání energie inteligentnějším, čistším a flexibilnějším způsobem. Podívejte se, jak nemocnice Daughters of Mary transformovala svou energetickou strategii – a co by to mohlo znamenat pro vaše zařízení.
Přemýšlíte nad tím, jak modernizace zařízení probíhá jinde? Podívejte se, jak poskytovatelé zdravotnických služeb zvyšují efektivitu, odolnost a spokojenost pacientů pomocí digitálních a elektrických řešení.

Poznatky ze sektoru zdravotnictví
Často kladené otázky: Hnací síla pro plně elektrifikovanou a plně digitální nemocnici
Co znamená plně elektrifikovaná nemocnice a proč je důležitá?
Elektrifikace zdravotnické infrastruktury označuje proces transformace zdravotnických zařízení tak, aby ke svému provozu využívala elektřinu namísto fosilních paliv. Zahrnuje nahrazení technologií, jako jsou plynové kotle a generátory na fosilní paliva, elektricky poháněnými alternativami, jako jsou tepelná čerpadla a elektromobily. Elektrifikace infrastruktury nemocnic zvyšuje odolnost a spolehlivost energií, snižuje provozní náklady a zajišťuje zdravější prostředí vytvářející bezpečnější pracovní podmínky.
Jak digitalizace ve zdravotnictví zlepšuje provoz nemocnice?
Digitalizace ve zdravotnictví umožňuje chytřejší rozhodování podložené daty. Díky digitální zdravotnické infrastruktuře, elektrickým digitálním dvojčatům a technologiím pro inteligentní nemocnice mohou nemocnice zlepšit poskytování péče, snížit náklady a zvýšit odolnost.
Jaké technologie podporují plně elektrifikovaný a plně digitální model nemocnice?
Mezi tyto technologie patří automatizační systémy budov, řešení využívající mikrosítě, dobíjecí stanice pro elektromobily a digitální dvojčata. Tyto inovace pomáhají nemocnicím pracovat na vyšší technologické úrovni a zároveň podporují digitální transformaci ve zdravotnictví.
Jak společnost Schneider Electric podporuje transformaci nemocnic k plné elektrifikaci?
Společnost Schneider Electric dodává integrovaná řešení pro digitalizaci a elektrifikaci ve zdravotnictví, která nemocnicím pomáhají dosáhnout vyšší efektivity, odolnosti a udržitelnosti a silnějšího zaměření na péči prostřednictvím špičkových digitálních technologií a energetických inovací.
Má mnohaleté zkušenosti s podporou více než 6500 zdravotnických organizací ve více než 50 zemích. V této oblasti je hrdým a důvěryhodným partnerem, který nabízí:
- hlubokou odbornost v oblasti zdravotnictví, vybudovanou na globálním portfoliu projektů – od místních klinik po významné lékařské kampusy,
- multidisciplinární znalosti v oblasti energií, napájení, automatizace budov, bezpečnosti a IT – s jedinečnou schopností propojovat systémy budov s klinickým provozem a překlenout propast mezi IT a OT,
- osvědčená řešení plně elektrifikované infrastruktury, která nahrazují systémy fosilních paliv čistými, účinnými a odolnými alternativami,
- výkonný softwarový ekosystém, který podporuje celý životní cyklus nemocnice – od návrhu a výstavby až po každodenní provoz a dlouhodobou optimalizaci.