Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Welche Schutzart erfüllen die Not-Aus/Hauptschalter VCDN und VCCDN?
Die Not-Aus/Hauptschalter für die Befestigung in der Schaltschranktür (VCDN) und in der Schaltschrankrückwand (VCCDN) entsprechen der Schutzart IP65....
Wie lässt sich das Ausschaltvermögen [Iq] beim Motorschutzschalter GV und Tesys U erhöhen?
Mit den Zusatzmodulen (siehe Attachement) kann das Ausschaltvermögen bis zu 130kA erhöht werden.
Gibt es ein "GREEN PASSPORT CERTIFICATE" für die komplette Harmony Reihe ?
Es gibt kein Zertifikat dieser Art. Das Material, welches in der Produktreihe eingesetzt wird, ist in den PEP Dateien ( Product Environment Profiles...
In welchem Dokument wird bestätigt, dass der Energiezähler iEM3255 MID zugelassen ist ?
In der Konformitätserklärung wird bestätigt, dass der Energiezähler iEM3255 MID zugelassen ist. (siehe Anhang)
Wie kann ich meine Artikel von Altgerät auf Neugerät/Nachfolger umschlüsseln/umstellen?
Unter folgendem Link können alte Referenzen eingegeben werden, sowie Referenzen von Mitbewerbern (bitte ohne Trennstriche und Leerzeichen) und es...
Wo kann eine Langzeitlieferantenerklärung angefordert werden ?
Eine Langzeitlieferantenerklärung können Sie unter folgender Email Adresse anfordern:   de-exportabwicklung@schneider-electric.com     oder setzten...
Kann ich bei Schneider Electric prüfen, ob die Produkte ROHS-oder REACH-konform sind?
Ja, auf der Schneider Electric Homepage können Sie unter www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/produkt-ueberpruefen.page...
Welcher Prüfbericht gibt an, welche Hilfskontakte für Schütze als ‚Spiegelkontakt‘ gemäß EN- Norm 60947-4-1 und als ‚zwangsgeführt‘ gemäß EN- Norm 60947-5-1 verwendet werden dürfen?
Es gibt zwei Prüfzertifikate des VDE-Prüflabors, welche Hilfskontakte diese Normen erfüllen. Diese Prüfzertifikate erhalten Sie im Anhang dieser FAQ.
Erfüllen die Frequenzumrichter der Baureihe ATV312 die Norm IEC 61800-5-1 (PELV)?
Die Frequenzumrichter der Baureihe ATV312 erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 61800-5-1, Tabelle 19. Dieses entspricht der Überspannungskategorie...
Wo findet man die aktuellen DIN EN ISO Zertifikate von Schneider Electric?
Die aktuellen DIN EN ISO Zertifikate von Schneider Electric können unter folgendem Link heruntergeladen werden. https://www.schneider-electric.de/de/about-us/management-systems/certificates.jsp...
Ergebnisse 1 - 10 von 18