Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wie lässt sich das Ausschaltvermögen [Iq] beim Motorschutzschalter GV und Tesys U erhöhen?
Mit den Zusatzmodulen (siehe Attachement) kann das Ausschaltvermögen bis zu 130kA erhöht werden.
Warum funktioniert der Simple Loader VW3A8120 mit der Firmware V1.1IE02 nicht beim ATV12?
Die minimale Firmware Version des Simple Loader VW3A8120 ist V1.3IE01, um mit dem Frequenzumrichter ATV12 kompatibel zu sein.
Läßt sich ein Concept- / PL7- oder ProWORX NxT,32 Softwarepaket in eine UNITY PRO Software hochrüsten?
Ja, dies ist mit dem entsprechenden Softwareupgrade möglich.   Es ergibt sich ein Preisvorteil.   Die ursprüngliche Concept- / PL7- oder ProWORX NxT,32...
Wie wird die Software SoMove telefonisch registriert ?
Die Software SoMove kann telefonisch registriert werden. Bitte der Anleitung im Anhang folgen.
Wieso ist im Computer Setup Assistenten des PC's die Option "Client" und nicht die Option "Server" verfügbar ?
Dieses Problem tritt auf, wenn die im VijeoCitect Projekt Editor unter dem Menüpunkt "Server" eingetragene Netzwerkadresse und dem E/A Server zugewiesene...
Was sind die maximalen Vijeo Citect Projektspezifikationen ?
Maximale Anzahl konfigurierbarer Projekte  = 1022*  Maximale Anzahl der in Vijeo Citect definierten Variablen = 4.194.303 (wobei 500.000 * die empfohlene...
Was bedeutet die Fehlermeldung "Citect low on Physical memory" beim Start der Runtime der Software Vijeo Citect ?
Die Software Vijeo Citect überprüft beim Starten der Runtime, ob genug physikalischer Speicher zur Verfügung steht. In manchen Fällen kann die Software...
Weshalb werden in der Software Vijeo Citect die Web-Display-Client Lizenzen nicht mehr explizit auf dem Dongle angezeigt ?
In der Software Vijeo Citect wurde eine Änderung eingeführt; es wird nun die Gesamtanzahl der Display-Client Lizenzen und Web-Display-Client Lizenzen...
Sind Trenddaten in der Software Vijeo Citect weiterhin verwendbar, nachdem Änderungen an der Trendkonfiguration vorgenommen wurden ?
In der Software Vijeo Citect können keine Trenddaten mit einer modifizierten Konfiguration verwendet werden, da der Trendheader nicht mehr übereinstimmt....
Bis wann wird ein Support für die Software CitectFacilities angeboten ?
Ein limitierter Support für die Software CitectFacilities wird bis zum 31. Dezember 2017 zur Verfügung stehen.
Ergebnisse 1 - 10 von 100