Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wie wird der Encodertest bei der Frequenzumrichter-Reihe ATV61/ATV71 durchgeführt?
Verfahren für die Überprüfung des  Encoders Dieses Verfahren ist auf alle Encodertypen anwendbar. 1. Konfigurieren Sie [Typ Motorsteuerung] (Ctt)...
Im TK-Adapter leuchtet keine LED im Ruhezustand. Ist das Normal?
Bei älteren Geräten mit der Artikelnummer 468500 blinkt dauerhaft eine rote LED. Bei dem Artikel 468501 bzw. 1468501 leuchtet keine LED. Im TK-Adapter...
Die Länge der Rufzeit an einem TK-Adapter lässt sich nicht verstellen. Was könnte die Ursache sein?
Der TK-Adapter interpretiert die Puls-Pausenzeiten falsch. Eine Anpassung auf die Telefonanlage muss vorgenommen werden.
Ist der Analogausgang "FM" bei dem Frequenzumrichter ATV21 kalibrierbar bzw. invertierbar ?
Kalibrierung der Analogausgänge. Funktion: bei den Ausgangssignalen der Klemmen FM handelt es sich um analoge Spannungssignale. Ihr Standardeinstellbereich...
Wie wird der Betrieb mit PID-Regelung beim Frequenzumrichter ATV21 eingestellt?
Durch die Rückführung von Istwertsignalen (4 bis 20 mA, 0 bis 10 V) von einem Sensor wird eine Prozessregelung ermöglicht; zum Beispiel zum Konstanthalten...
Welcher Parameter ist zuständig für die Sperrung des Linkslaufs beim ATV32?
Die Unterdrückung von Bewegungen in die linke Drehrichtung gilt nicht für Richtungsanfragen, die von Logikeingängen gesendet werden. Von Logikeingängen...
Was ist zu überprüfen, wenn der Frequenzumrichter ATV71 die Meldung [NLP] anzeigt ?
Die Meldung NLP [Non Line Power] bedeutet:  Das Leistungsteil wird nicht mit Spannung versorgt (keine Netzspannung an Phase L1, L2, L3) Die Netzspannung...
Welche Sprachen sind für das Display VW3A1111 des ATV600 verfügbar ?
Es sind 21 Sprachen für das Display VW3A1111 verfügbar: Bulgarian/Chinese/Czech/Danish/Dutch/English/Finnish/French/German/Greek/Hungarian/Italian/Korean/Norwegian/Polish/Portuguese/Russian/Slovak/Spanish/Swedish/Turkish...
Wann schaltet der potentialfreie Kontakt am TK-Adapter?
Der Kontakt schaltet grundsätzlich mit der Kennziffer *9.
Nach Auflegen des Hörers höre ich eine Art Sirenenton an der Türstation. Was könnte die Ursache sein?
In diesem Fall handelt es sich um eine Übersteuerung. Beide Lautstärkeeinstellungen sollten auf 2 heruntergeregelt werden.
Ergebnisse 1 - 10 von 100