Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wie kann sehr einfach ein zu ersetzender LTMR-Controller (TesysT) in einem Modbus/TCP Netzwerk neu konfiguriert werden ?
Die einfachste Methode zur Neukonfiguration eines zu ersetzenden LTMR-Controllers in einem Modbus/TCP Netzwerk besteht in der Verwendung des Dienstes...
Welche Kommunikationsprotokolle stehen für das Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung?
Der LTMR-Controller verfügt über eine Kommunkationsschnittstelle für die Fern-Überwachung und Fern-Steuerung des Motors. Alle Motorinformationen stehen...
Welche Messfunktionen sind im Motormanagement-System Tesys T enthalten?
Folgende Grössen werden vom Motormanagement-System Tesys T gemessen (Effektivwerte): - Strom in den 3 Phasen - Spannung in den 3 Phasen - Motortemperatur...
Welche Schutzfunktionen werden vom Motormanagement-System Tesys T bereitgestellt ?
Das Motormanagement-System Tesys T ermöglicht folgende Schutzfunktionen: - Schutz gegen thermische Überlast  - Schutz gegen Phasenunsymmetrie und...
Welche Steuerungsmodi stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Im LMTR Controller sind 5 vorprogrammierte Motorsteuerungsfunktionen integriert: - Steuermodus Überlast (Überwachung von Motoren, bei denen der Befehl...
Welche Steuerungsmöglichkeiten stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Ein durch das Motormanagement-System Tesys T überwachter Motor kann entweder                 - lokal, über die am Gerät vorhandenen Logikeingänge...
Wie kann man den Motorschutz realisieren, wenn 2 oder mehr Motoren am Ausgang eines Frequenzumrichters angeschlossen werden ?
Die normalen Motorschutzschalter GV.. von Schneider-Electric sind nur für eine Bemessungsbetriebsfrequenz von 50/60 Hz ausgelegt und somit für diesen...
Aus welchen Komponenten besteht das Motormanagement-System Tesys T ?
Das Motormanagement Tesys T besteht aus folgenden Komponenten: - Controller LTMR für die Verwaltung von Motoren mit integriertem Stromwandler von...
Welche Funktionen bietet das Motormanagementsystem Tesys T?
Das System Tesys T ist ein Motormanagement-System, das Schutz-, Steuer-, Mess und Überwachungsfunktionen für ein- und dreiphasige Wechselstrommotoren/Induktionsmotoren bietet....
Gibt es ein System zur Überwachung, Steuerung und Schutz von konventionellen Motorabgängen ?
Ja, hierfür bietet sich das Motormanagement-System der Serie TesysT an. Mit dem System können Betriebszustände überwacht und gesteuert werden. Es...
Ergebnisse 1 - 10 von 100