Technische FAQs

Fragen Sie uns

Welche Messfunktionen sind im Motormanagement-System Tesys T enthalten?
Folgende Grössen werden vom Motormanagement-System Tesys T gemessen (Effektivwerte): - Strom in den 3 Phasen - Spannung in den 3 Phasen - Motortemperatur...
Welche Steuerungsmodi stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Im LMTR Controller sind 5 vorprogrammierte Motorsteuerungsfunktionen integriert: - Steuermodus Überlast (Überwachung von Motoren, bei denen der Befehl...
Welche Steuerungsmöglichkeiten stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Ein durch das Motormanagement-System Tesys T überwachter Motor kann entweder                 - lokal, über die am Gerät vorhandenen Logikeingänge...
Wie lautet der Ersatz für den Positionsschalter XCMA1150?
Der Ersatz lautet ZCMD21 + ZCE01 + ZCY15 + ZCMC21L10   
Aus welchen Komponenten besteht das Motormanagement-System Tesys T ?
Das Motormanagement Tesys T besteht aus folgenden Komponenten: - Controller LTMR für die Verwaltung von Motoren mit integriertem Stromwandler von...
Welche Funktionen bietet das Motormanagementsystem Tesys T?
Das System Tesys T ist ein Motormanagement-System, das Schutz-, Steuer-, Mess und Überwachungsfunktionen für ein- und dreiphasige Wechselstrommotoren/Induktionsmotoren bietet....
Sicherheitspositionsschalter der Baureihe XCS(T)E73… sind im spannungslosen Zustand verriegelt. Gibt es Positionsschalter mit umgekehrter Funktion ?
Ja, in der Schaltertypenbezeichnung ändert sich die Type von 3 auf 5. Beispiel:  XCSE73.. Ist verriegelt, wenn die Magnetspule nicht an Spannung liegt. ...
Ist es normal beim Altivar 32, das die Taktfrequenz beim Hochlauf umschaltet ?
Ja, um die Verlustleistung zu minimieren, schaltet der Frequenzumrichter beim Hochlauf ab einer Motorfrequenz von ca. 35 Hz die Taktfrequenz höher.
Wie steuert man einen ATV312 über die Locale Steuerung?
Ausgehend davon das sich der ATV312 in der Werkseinstellung befindet 1. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter LAC  auf  L3 stellen   2.  Im Menü...
Kann ich die Sigma Zentrale (ELSO Sigma/WC-Ruf) ohne Zimmersignalleuchte verwenden ?
Dann erfolgt die Signalisierung der Rufe an der Zentrale. Vor Ort wird der Ruf an dem Ruf- bzw. Abstelltaster optisch angezeigt.
Ergebnisse 11 - 20 von 100