Technische FAQs

Fragen Sie uns

Ist die Steuerungsart 'Energiesparfunktion (nld)' im Altivar 71 enthalten ?
Die Steueungsart 'Energiesparfunktion (nld)' ist  im Altivar 71 nicht enthalten. Diese Funktion ist lediglich im ATV61 vorhanden.
Kann der Frequenzumrichter ATV71 die logische E/A-Erweiterungskarte VW3A3201 und die E/A-Erweiterungskarte VW3A3202 gleichzeitig aufnehmen ?
Der ATV71 kann die E/A-Erweiterungskarten VW3A3201 und VW3A3202 gleichzeitig aufnehmen. Derr ATV71 kann aber nicht zwei gleiche E/A-Erweiterungskarten...
Ist die Steuerungsart 'Quadratische U/F-Kennlinie' im Altivar 71 enthalten ?
Die Steuerungsart  'Quadratische U/F-Kennlinie'  ist im Altivar 71 nicht enthalten. Anhand der U/F-5Punkt-Kennlinie kann die quadratische U/F-Kennlinie...
Verfügt der PTC-Auswerteeingang des Sanftanlassers ATS22 über die ATEX-Zulassung?
Der PTC-Eingang des Sanftanlassers ATS22 ist nicht  ATEX- zugelassen.
Verfügt der PTC-Auswerteeingang des Sanftanlassers ATS48 über die ATEX-Zulassung?
Der PTC-Eingang des Sanftanlassers ATS48 ist nicht nach ATEX zugelassen.
Verfügt der PTC-Eingang des ATV32 über eine ATEX-Zulassung ?
Der PTC-Eingang des ATV32 ist nicht nach ATEX zugelassen. Wird aber der STO-Eingang (Power Removal) des ATV32  in Verbindung mit einem externen PTC-Auswertegerät,...
Verfügt der PTC-Auswerteeingang des ATV71 über eine ATEX-Zulassung?
Der PTC-Eingang des ATV71 ist nicht  ATEX zugelassen. Wird aber der PWR-Eingang (Power Removal) des ATV71  in Verbindung mit einem externen PTC-Auswertegerät,...
Welche Sanftanlasser der Baureihe ATS22 sind für die Deltaschaltung (Wurzel-3-Schaltung) zugelassen ?
Die ATS22...Q - Reihe kann in Deltaschaltung (Wurzel-3-Schaltung) verdrahtet werden.
Welche Sanftanlasser der Baureihe ATS48 sind für die Deltaschaltung (Wurzel-3-Schaltung) zugelassen?
Die ATS48...Q - Reihe (bis 415V) kann in der Deltaschaltung (Wurzel-3-Schaltung) installiert werden.
In welcher Einheit wird der Parameter IPR (elektr. Leistungsaufnahme des Umrichters) des ATV61 dargestellt ?
Die Anzeige ist von der Baugrösse abhängig:      -    ATV61 <  75 KW oder ATV61 = 75 kW:       0,01 kW            -    ATV61 > 75kW                  ...
Ergebnisse 21 - 30 von 100